This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:IBIS 模型参数设置:

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH1218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708439/lmh1218-ibis-model-parameter-settings

器件型号:LMH1218

当我使用 Hyperlynx v9.4.2进行仿真 并在两者之间进行选择时、我注意到 LMH1218 RX 输入端的明显负载差异

慢速-弱、典型和快速-强

典型的眼图是表现良好的小得多的眼图、但选择快速强或慢速弱的结果是高4倍的眼图、而不是对称转换。

我已经尝试用120欧姆电阻器替换 LMH1218,并将其直接连接到发送器 :我得到的是相同尺寸的眼图,但每个设置都有时间变化。

有什么想法会导致这种行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    我们使用 Agilent ADS 来验证 IBIS-AMI 模型。 我不确定这里到底发生了什么。 是否可以与 Mentor 一起检查此问题?

    此致、、、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我向 Mentor 提供了信息、并询问他们是否认为模型或仿真器存在问题。

    您是否有权访问可以按描述运行仿真的人员?  当在慢速典型快速模式之间切换时、LMH1218 RX 输入端接/负载似乎在变化

    如果他们能够重现问题、那将会很有帮助。

    谢谢、

    -Jay S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jay、

    LMH1218 RX IBIS-AMI 模型是典型的模型、它不会模拟缓慢-弱或快速-强等极端情况。

    我们相信 Mentor 理想的发送器行为在选择慢速-弱或快速-强时会发生变化。 您可以通过在 LMH1218 package_rx1.s4p 文件中放置一个探针来确认这一点、并将典型值与其他两种情况进行比较。

    此外、请注意、与使用 Mentor Hyperlynx 相比、我们主要使用 ADS 来验证 LMH1218 IBIS-AMI 模型。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议记录用户指南、说明仿真中仅支持"典型"(这可能适用于许多 TI 器件)。
    如果我在文档中遗漏了这一点、请告诉我。
    感谢我们的支持、
    -Jay S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果未涵盖临界情况、则应修改来自 HyperLynx 的反馈是 RX 模型、因此不使用如下所示的零位置、而是使用 nA 来解决问题。 (TI 与 Hyperlynx 合作以获得有关 IBIS-AMI 模型的建议可能很有价值)
    我用下面的模式跑、眼睛看起来要好得多:幅度在典型的慢速快速模式之间是相当的。
    NA 还将用作不支持慢速 FAST 的用户标志。

    此致、
    -Jay S.

    [GND 钳位]
    |-6.6 -0.132 -0.0 -0.0
    | 0.0 0.0 0.0 0.0
    | 6.6 0.132 0.0 0.0

    |只需对所有边角设置使用 TYP:

    -6.6. -0.132 不适用 不适用
    0.0 0.0 不适用 不适用
    6.6. 0.132 不适用 不适用


    [电源钳位]
    |-6.6 0.132 0.0 0.0
    | 0.0 0.0 0.0 0.0
    | 6.6 -0.132 0.0 0.0

    |只需对所有边角设置使用 TYP:

    -6.6. 0.132 不适用 不适用
    0.0 0.0 不适用 不适用
    6.6. -0.132 不适用 不适用