This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR150:扩展 FPD-III

Guru**** 2514105 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR150, DS25BR110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707723/ds25br150-extending-fpd-iii

器件型号:DS25BR150
主题中讨论的其他器件: DS25BR110

您好、HSI 团队、

我有以下问题:

  • 是否可以扩展 FPD-III 的范围
    • 如何使用反向通道?
      • 它似乎不能由软件禁用
      • 它是否在较低的频率范围内? 是否可以将其滤除?
      • 更好的是:它是否仍可用于扩展范围? 需要额外的带宽受限缓冲器?
    • 使用 Cat6a 可以实现50m 范围吗? 肠道感觉估计只是正常 J
  • 您能否从 TI 产品系列中推荐合适的缓冲器(Tx)和均衡器(Rx)?
    • DS25BR150/DS25BR110是否正常工作? 需要低成本、因为我们需要两个通道
  • 15m FPD-III 链路使用了什么 Cat 电缆? 如何估算更高质量的电缆(例如 Cat x+1)
  • 在同一根电缆上以170MHz PCLK 和100BASE-TX 运行 FPD-III 时、您能想到什么问题?

谢谢、

Tadeo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Gerardo、
    具有反向通道的 FPD-III 范围无法使用与协议无关的均衡器或中继器进行扩展。 这些中继器只会沿正向传播信号。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的回答。

    如果 BC 不可用、则应用程序可以接受它、因为100BASE-TX 链路并行运行。

    是否有禁用 BC 的方法?

    BC 是否必须建立 FPD-III 链路?

    谢谢、

    Lars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lars、

    我会提出一组 FPD-III 器件型号的问题。  我不直接支持该产品线。  我认为这可以通过并行使用100BASE-T 链接来为您解决问题、但我不确定。  现在我将关闭此问题、以便您可以在另一个主题中打开此问题。

    此致、

    Lee