请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS25BR150 主题中讨论的其他器件: DS25BR110
您好、HSI 团队、
我有以下问题:
- 是否可以扩展 FPD-III 的范围
- 如何使用反向通道?
- 它似乎不能由软件禁用
- 它是否在较低的频率范围内? 是否可以将其滤除?
- 更好的是:它是否仍可用于扩展范围? 需要额外的带宽受限缓冲器?
- 使用 Cat6a 可以实现50m 范围吗? 肠道感觉估计只是正常 J
- 如何使用反向通道?
- 您能否从 TI 产品系列中推荐合适的缓冲器(Tx)和均衡器(Rx)?
- DS25BR150/DS25BR110是否正常工作? 需要低成本、因为我们需要两个通道
- 15m FPD-III 链路使用了什么 Cat 电缆? 如何估算更高质量的电缆(例如 Cat x+1)
- 在同一根电缆上以170MHz PCLK 和100BASE-TX 运行 FPD-III 时、您能想到什么问题?
谢谢、
Tadeo