This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:是否有用于控制 PHY 的 SDK (用户空间驱动程序)

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709654/dp83822hf-is-there-sdk-user-space-driver-to-control-the-phy

器件型号:DP83822HF

是否有用于控制 PHY 的 SDK (用户空间驱动程序)

SDK、它将涵盖并隐藏针对 PHY 的所有高级操作、即

基本链路操作速度/双工/模式

链路状态、时钟恢复、LED 控制等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Schnabel、

    我们提供了一个 Linux 驱动程序、该驱动程序位于主线 Linux 中。 请参阅 Linux 中的 dp83822.c 文件。

    www.ti.com/.../ETHERNET-SW

    它不处理高级功能、但允许基本链路操作和链路状态。

    此致、