This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:断电功能

Guru**** 2755515 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707816/lmh1983-power-down-function

器件型号:LMH1983

您好!

我的客户对 LMH1983有疑问。

[问题]

请告诉我通过断电位(0x05、位6)进行控制的断电功能的详细信息。

D/S 不包含详细信息。

*他们想知道 D/S P.12 8.2函数方框图中哪些函数块断电。

*断电位为1时状态引脚(NO_REF、NO_LOCK、NO_ALIGN)的状态是什么?

此致、

Hiroshi Katsunaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    让我与芯片设计人员确认一下、下周初再见。

    此致、
    Alan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alan:

    感谢您的回答。
    好的、我将等待您的其他信息。

    感谢您的合作。

    此致、
    Hiroshi Katsunaga
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据芯片设计人员的说法、这个断电位(寄存器0x05[6])将只为 PLL1的电荷泵模块断电(这将导致 PLL1失去锁定)。  有独立的寄存器位可将 PLL[2:4]块断电。  逻辑输出和 I2C 模块始终处于启用状态。

    当断电位为1时、NO_REF 将正常运行、NO_LOCK 将为1 (因为 PLL1将失去锁定、假设 MASK_LOCK1 = 0)、NO_ALIGN 将正常运行。

    此致、
    Alan