This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:与 EEPROM 连接

Guru**** 2845470 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9536

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709672/pca9536-connection-with-eeprom

器件型号:PCA9536

尊敬的 E2E:

我们希望使用 PCA9536来控制 EEPROM 和闪存的 WP。

此外、我们希望 EE_WP#的默认值为低电平、以便可以写入 EEPROM。

我们不确定是否需要添加一个低拉电阻器(R530)、例如10K 电阻器或其他值?

此外、SPI_WP 是否仍需要上拉电阻器(R529)? (虽然 PCA9536已在内部出现周上拉?)

BR、

Jason

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    "我们不确定是否需要添加一个低拉电阻器(R530)、例如10K 电阻器或其他值?"
    我们的器件具有一个内部上拉电阻器(100k)、因此这取决于 EEPROM 是否希望在线路上看到高电平或低电平、以及需要什么电压。 使用10k 下拉电阻器时、器件将看到大约300mV 的电压。 如果需要看到较低的值、则需要使用较小的下拉电阻器。

    在 WP 引脚上读出一些光时、我发现 WP 引脚通常会拉高(例如使用内部100k 电阻器)、以保护器件不会意外写入其存储器阵列。 IO 扩展器允许 WP 引脚看到低电平、如果您对其进行寻址、则允许进行写入。

    "SPI_WP 是否仍然需要上拉电阻器(R529)?"
    我不对该设备负责,所以我不太清楚它。。。 从数据表中可以看到、如果输入端没有有效信号、则输出将保持在高阻态 您可以在将输入驱动为低电平时将输出(Y)驱动为低电平。 在我看来、上拉电阻器可以保证器件的输入不会浮动、并且意外地打开输出。 如果您有主动驱动输入的东西、则不需要该电阻器。 我建议您在负责该器件的 e2e 论坛上发帖、以获取专家对此的意见。


    最后、我看到 PCA9536的一些 IO 引脚悬空。 如果终端设备/应用关心功耗、我建议您使用下拉电阻器将未使用的引脚拉至 GND、或者将上拉电阻器拉至 Vcc。 悬空引脚会导致不必要的电流消耗。

    谢谢、
    -Bobby