This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041 D+/D-连接到电源

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707957/tusb8041-tusb8041-d-d--connect-to-power-supply

器件型号:TUSB8041

大家好、

我的客户正在使用 TUSB8041、他们正在测试其系统的可靠性。

一个测试项目是将 USB 的 D+和 D-连接到 VDD 一段时间、然后断开它们、 USB 应正常工作。

但是、当他们执行此操作时、他们发现 TUSB8041无法被识别、除非它们先将其关闭、然后再将其打开。 您对此有什么意见吗?

非常感谢!

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨波

    根据将 DP 和 DM 保持在高电平的测试时序、可能会导致 TUSB8041进入不建议使用的测试模式。 为了脱离这个测试模式、需要一个器件复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们可以避免器件进入测试模式吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Malik、

    我们是否有材料对此进行解释?

    此致、
    杨波
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    将 DP 和 DM 保持在高电平的测试时序会导致 TUSB8041进入测试模式? 我们可以避免这种情况吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨波

    如果条件保持2-3秒、TUSB8041将进入测试模式。 如果您可以在1.5 - 2秒内运行测试、这将有助于解决问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    我们如何知道它已进入测试模式? 如何退出除复位之外的测试模式?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    是否有任何标志指示器件进入测试模式? 如果是、我们可以读取该标志、然后复位器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yangbo、

    同时将 DP 和 DM 拉至高电平(单端一个、SE1)并不是 USB 2.0中的典型线路状态。 对于 TUSB8041、下行端口上的扩展 SE1将强制 TUSB8041进入 EEPROM 编程模式。 在这种情况下、您会看到 TUSB8041与 USB 主机断开连接、并作为具有不同 USB 产品 ID 的编程端点重新连接。

    此致、
    JMMN