This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2546:TPS2546系统唤醒

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2546

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709324/tps2546-tps2546-system-wake-up

器件型号:TPS2546

您好!

客户对系统唤醒与 USB 器件低速、全速和高速混淆。 TPS2546真正支持系统唤醒的 USB 器件类型是什么? 以下哪项陈述是正确的?

在 TPS2546数据表的第1页上:

在 TPS2546数据表的第19页上:

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    我认为这只是数据表中的命名差异。 这两条语句意味着 TPS2546能够支持12Mbps (全速)