This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:TUSB1002A 和 TUSB1002之间有何差异

Guru**** 2930120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002, TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709529/tusb1002a-what-is-the-difference-between-tusb1002a-and-tusb1002

器件型号:TUSB1002A
主题中讨论的其他器件:TUSB1002

尊敬的先生:

客户想知道 TUSB1002A 和 TUSB1002有何区别?

您是否有任何文档或比较表?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB1002A 具有比 TUSB1002更好的接收器、这意味着 TUSB1002A 的输出抖动更小。 与 TUSB1002相比、TUSB1002A 在待机模式下的功耗更低。 引脚14上的 TUSB1002和 TUSB1002A 之间存在引脚分配变化。 此外、TUSB1002A 的第一个 EQ 设置具有较低的 DB。