主题中讨论的其他器件:DP83640、 DP83630、
您好!
我有两个 DP83630开发套件(实际上一个电路板上安装了 DP83630、另一个电路板上安装了 DP83640、但两者都可以!)。
我能够通过寄存器(良好的接口!)配置电路板 并且已经看到250MHz 时钟确实保持同步!
两个开发板通过标准以太网 RJ-45连接连接连接到同一台 NETGEAR 交换机。 当我侦听通过交换机的流量时、我看不到生成的任何 PTP 数据包。
我的问题是如何生成 PTP 数据包、以便在 Wireshark 中看到它们。 FWiw、我连接了一个 Perle 交换机、该交换机还支持 IEEE 1588 PTP 数据包、并验证了一旦 Perle 交换机上启用了 PTP 功能、Wireshark 就可以监听 PTP 数据包。
我已经了解了 National Semi Analog LaunchPAD 软件(版本1.26.0002)上的每个寄存器、但仍然无法生成任何 PTP 数据包。
我们希望将此 PHY 添加到我们的下一代产品中、但我们需要看到它实际上是生成(和使用) L2和 L3 PTP 数据包的。
如果有任何帮助、我们将不胜感激!
非常感谢、
Bill