This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2561:TPS2561将1和 OUT2连接在一起

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709258/tps2561-tps2561-tie-out-1-and-out2-together

器件型号:TPS2561

您好!

因为我发现锁定问题中的数据表屏幕截图与现在在线的内容不同。 那么、我想知道我们是否可以将 OUT1连接到 OUT2并使电流限制加倍。 如果答案是肯定的、那么该应用的配置是什么。 我们是否有适用于此应用的建议电路。 此外、我们还在  分别使用 OUT1和 OUT2的情况下以及在连接 OUT1和 OUT2应用时通过了60950 CB 认证。 感谢你的帮助。

BRS、

王斌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Binbin、

    您可以将 OUT1和 OUT2连接到电流限制的两倍。 配置很简单、只需将 OUT1和 OUT2连接在一起、并使能两个引脚。

    我认为在60950 CB 认证中没有 OUT1和 OUT2连接测试。

    此致、
    Bob