This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:DP 空闲模式的波形

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708981/sn65dsi86-the-waveform-of-dp-idle-pattern

器件型号:SN65DSI86

尊敬的专家:

您能帮我获取材料[DP 部分]以了解什么空闲模式?  在网络上查找并不容易。

谢谢、

JH。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JH、

    空闲模式如下所示:

    “空闲模式”(BS 符号后跟中的 NoVideoStream_Flag 和 VerticalBlank_Flag 位
    VB-ID (分别为位3和位0)每213个或8192个 LS_Clk 周期都设置为1)、直到它准备就绪
    可在主视频的垂直消隐期内插入新的主流属性数据
    数据流。 源设备至少应在之前重复五次空闲模式
    插入新的主流属性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Malik、

    非常感谢您的回答。

    谢谢、

    JH。