This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:RMII 的引导配置

Guru**** 2964200 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709115/dp83822if-boot-strap-config-for-rmii

器件型号:DP83822IF

你(们)好

我的客户正在使用 DP83822IF 进行脱焊。

当他们计划使用 RMII 接口时、有人问我硬件引导 配置是否需要上拉/下拉电阻器。 要设置 RMII 或是否可以将这些引脚保留为 HiZ、然后通过软件(PHY 复位控制寄存器)设置配置...

我在数据表中找不到它、很抱歉询问

非常感谢您的参与

kr  

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    是的、软件可以配置 RMII 接口。 我建议在通过软件执行此配置后进行软重启。

    使用寄存器0x16重新启动。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    仍然建议在硬件中执行捆绑。 当更改为 RMII 模式时、PHY 的基准时钟会发生变化、并且系统中可能会出现错误。

    仅 RMII 的软件配置将如上所述工作、但更安全的选择是使用硬件。

    此致、