This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8042, TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708121/tusb8041-tusb8041

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件:TUSB8042、

大家好、

我根据来自以下链接的 TI 反馈完成了第二个布局: e2e.ti.com/.../2551921

请检查我的原理图。

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../DRAGONTAIL2_5F00_2.pdf

e2e.ti.com/.../diff_5F00_nets_5F00_lenght.txt

e2e.ti.com/.../emr016_5F00_brd_5F00_110718a.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    我们将进行审核并返回给您。

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    原理图反馈:
    我们建议客户在 TEST 引脚上安装一个下拉电阻器。
    不应安装未使用的 PWRCTL 引脚上的下拉电阻器(功能正常、但这些是输出并将驱动)
    上行端口路由到列出的 A 型连接器、但它应该是 B 型(在布局中看起来像 B 型)
    由于未使用电源管理、FULLPWRMGMTz 应被拉至高电平。
    此外、如果您需要在平台上接收 USB 标识、则需要添加 EEPROM 或 SMBus 主机、以将永久连接设备的端口配置为"不可拆卸"。 此外、TUSB8042是与引脚兼容的 TUSB8041更新版本、符合最新版本的 USB 3.1规范。 如果不需要标识、不带 EEPROM 的 TUSB8041就可以了。
    布局反馈:
    路由看起来很好。 什么是差分阻抗? 我没有看到板注。

    此致、
    JMMN