This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1U06:ESD 与 TVS 管之间的差异。

Guru**** 2386350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708920/tpd4e1u06-the-difference-between-the-esd-and-the-tvs-tube

器件型号:TPD4E1U06

您好!

   我有一些问题。

 ESD 和 TVS 管之间的区别是什么

 函数是否重叠?

 使用 ESD 芯片后是否需要增加 TVS 管?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    TVS 二极管通常用于浪涌脉冲。
    而 ESD 二极管用于 ESD 脉冲。
    您当时使用的是什么应用程序?
    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    ESD 用于红外触摸面板的串行端口和 USB 通信端口。

     BTW、即 USB 端口附近的电源、它需要 TVS?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您所在的区域电源上有来自电源插座的浪涌脉冲、则电源可能具有 TVS 二极管。

    此致、
    Cameron