This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159的上电序列

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708915/sn65dp159-power-on-sequence-of-sn65dp159

器件型号:SN65DP159

大家好、我附加了 DP159上电时序截面图。

图22让我感到困惑:为什么有 VCC/VDD 和 VDD/VCC? 如何了解 TD1? VCC 和 VDD 上是否存在应首先斜升的特定时序要求?

TD1的额定最大值= 200us。 如果我首先施加 VCC、那么 VDD 必须在200us 内开始斜升?

在这个线程中、只要 OE 为低电平、就不需要对 VCC、VDD 排序。

e2e.ti.com/.../672347

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiwei、

    图22显示、Vdd/Vcc 的上升顺序无关紧要、但一旦一个上升、另一个上升应在 Vcc 的200us 内上升。 当 OE 被外部控制时、就是这种情况。 如果存在被动复位(即外部电容)、Vdd 必须在 Vcc 之前保持稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 VCC 首先稳定、则 VDD 在5秒后稳定、但 OE 始终为低电平、直到两者都稳定、是否会导致任何问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shiwei、

    由于图中的时序超出数据表中的规格、因此我们无法保证器件性能。