This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:查看 TUSB8041原理图

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707602/tusb8041-tusb8041-schematic-review

器件型号:TUSB8041

我使用的 TUSB8041具有上行 USB 3.0端口、两个下行 USB 2.0端口和一个下行 USB 3.0 porte2e.ti.com/.../usb_5F00_vertical_5F00_board_5F00_new_5F00_througholes_5F00_newboard.sch。 其中一个下行2.0端口馈入同一板上的 PIC18F2550。 由于我们的设计空间有限、因此我们已将典型的 USB 连接器替换为通孔、并计划将 USB 电缆导线焊接到其中-这是否正常? 我也不打算将芯片用于电源管理、想知道原理图是否正确。 感谢您的任何反馈。

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果另一个文件不起作用、这里是原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞缪尔

    我已经看过发布的图片、到目前为止看起来很好。 看起来您有三个 USB 3.0端口和一个 USB 2.0端口(到 PIC18F2550),这是正确的吗? 您是否在该设计中使用 I2C? 您能否共享以下引脚的配置:

    AUTOENz/HS_SUSPEND
    成组/SMBA2/HS_UP
    FULLPWRMGMTz/SMBA1/SS_UP
    SMBUSz/SS_SUSPEND

    为了使此设计完全符合 USB 标准、USB 集线器必须能够通过 OVERCURRUX 引脚报告下行端口上的过流事件。 此外、如果您打算焊接 USB 电缆线、最好通过 rmbl[3:0]位将这些端口标记为不可拆卸端口。 这可以通过 I2C、SMBus 或 OTP 来实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    下行端口3标记了 USB 3.0引脚、但它仅用于 USB 2.0、因此有两个 USB 3.0端口和两个 USB 2.0端口。 我还想问、如果端口仅用于 USB 3.0通信、或者仅用于 USB 2.0通信、是否可以将 USB 2.0差分对保持未连接到集线器。
    我们没有使用 I2C、因为我们没有计划使用集线器进行电源管理、所以我将这些引脚保持未连接状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞缪尔

    对于 USB 2.0端口、可以将 USB 3.0线路保持未连接状态、但是对于 USB 3.0端口、如果器件需要使用 HS 信号、则需要 USB 2.0线路。 我将确保您不打算使用的引脚具有适合您所需设置的内部上拉和下拉电阻。