This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:SN65DSI83

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709227/sn65dsi83-sn65dsi83

器件型号:SN65DSI83

对于新项目、我们将使用支持 MIPI DSI 的应用处理器(Qualcomm Snap Dragon)。

我们计划连接 QVGA 2.4英寸显示屏

 问题在于我们不熟悉支持 MIPI (DSI)的 QVGA 2.4英寸显示屏、因此我们考虑将 MIPI 连接到 LVDS 桥以支持更常见的 LVDS 显示

 我注意到 TI SN65DSI83 MIPIRegisteredDSI 桥可能解决了此问题

您能就此问题向我们提供建议并向我们发送更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    您是否有显示屏的数据表? 尽管我不认为 SN65DSI83能够支持 QVGA 分辨率、但 DSI83能够支持的最小输出频率为25MHz。

    此致、
    I.K.