This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E10B09-Q1:汽车电池短路

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709256/tpd1e10b09-q1-automotive-short-to-battery

器件型号:TPD1E10B09-Q1

大家好、

我正在考虑在汽车应用中使用 TDP1E10B09-Q1来保护非板载线路。 这意味着这些线路易受高达18V 的电池短路情况的影响。 我注意到击穿电压为9V。 如果器件保护的线路在18V 时短接至电池、会发生什么情况? 如果发生短路的时间过长、器件是否会损坏?  

请告诉我该器件在该类型的应用中是否可接受。

 谢谢!

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您连接了受9V 至18V 击穿电压的二极管保护的线路、该二极管将进入其导电模式并烧毁。 对于此应用、您需要一个可分压>18V 的 ESD 器件。 但是、我们目前没有。

    此致、

    Cameron