This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI83:不显示 LVDS 至 LCD

Guru**** 2561910 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709043/sn65dsi83-lvds-to-lcd-is-not-display

器件型号:SN65DSI83

你好

我们现在有一个使用 SN65DSI83的项目、遇到了问题、请帮助分析。 现象是:LVDS 接口 LCD 不亮、SN65DSI83当前配置为2通道 mipi 输入。 当用手或镊子触摸 mipi 数据 lan1时、LCD 可正常显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、维氏女士、

    您是否已检查系统中的接地环路? 您是否确保符合数据表中的电气规格?

    此致、
    I.K.