This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35:失效防护模式

Guru**** 2914550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706501/iso35-fail-safe-mode

器件型号:ISO35

您好、E2E、

我对客户的 ISO35有疑问。

它们的测量值如下:

RE=HIGH =禁用 R

-       电缆从 A 连接到 Z、B 连接到 Y -> R =.265V

-       电缆断开 A 或 B -> R=.265V

-       短路 AB -> R = 0.265V

RE =低电平=启用 R (我的所有测试之前都执行过)、DE =低电平

-       电缆从 A 连接到 Z,B 连接到 Y -> R =高电平

-       电缆断开 A 或 B -> R=高电平

-       短路 AB -> R =高电平

 

RE =低电平=启用 R (我的所有测试都之前执行过)、DE =高电平

-       电缆从 A 连接到 Z,B 连接到 Y -> R =高电平

-       电缆断开 A 或 B -> R=高电平

-       短路 AB -> R =高电平   

 

我看不到任何开路、短路或空闲的决定。 是否有任何关于该做什么或可能是什么原因的建议?

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、这可能会提供更好的说明:

    我最后一封电子邮件未更正 DE =低电平、由于禁用 TX 而未测试该电平。
    这里是我测量的使用组合的表、但没有告诉我何时是短的、何时是开放的。
    它仅区分良好电缆或不良电缆(短接和开路)。 我们如何检测开路和短路差异? 谢谢!

    电缆请继续R
    连接低电平高电平低电平
    短整型 LO高低电平高电平
    打开低电平高电平高电平

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    很抱歉、我不小心点击了 TI 认为已解决的问题... 请自由地说、这不能解决您的问题。

    感谢您将您的查询提交给 E2E。 我相信您的问题的核心是"我们如何才能发现开放和短路的差异?" 只需查看器件'sIDE 1'(RE、DE、D 和 R)上的信号即可。 如果我的理解不正确、请更正。

    我认为这实际上不可能仅涉及"IDE 1"监控。  

    可以使用外部电路来实现这一点、但这可能需要额外的数字隔离通道。 我发现这 篇模拟应用学报文章 可能会有所帮助。

    您能否向我们提供有关应用的更多详细信息、以及为什么这是您的系统的一项要求?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、
    我几天内没有听到您的声音。 您是否能够自行解决此问题、或者是否需要更多帮助?
    此致、
    Dan