This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于 DP83822IRHBR 和 AM4376之间 RGMII 模式通信下的 MDC 和 MDIO 时序问题

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709164/dp83822i-about-the-mdc-and-mdio-timing-issue-under-rgmii-mode-communication-between-dp83822irhbr-and-am4376

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件:AM4376

尊敬的 Pimentel:

当 DP83822IRHBR 和 AM4376配置为 RGMII 模式时、没有通信、正如我在上一条消息中描述的那样、我发现 MDC 和 MDIO 之间存在时序问题、 下图中标记为红色的,当处于 MDC 的上升沿时,MDIO 的设置时间不够,这会导致 状态(0或1)不清楚。 那么、您之前是否遇到过类似的问题、您是否想就 如何解决 此问题向我提供一些建议? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    读取寄存器0x0、0x1、0x2和0x3时是否看到错误数据?
    MDIO/MDC 的时序非常严格、因为该接口支持高达25MHz 的频率。
    您是否在 MDC 上引发任何延迟?
    当 AM 发送位流时、您能否向我展示部分 COM 的时序、然后展示 PHY 响应时序?