This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IPM 模块的 Isodriver

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS04, ISO7760

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/709111/isodriver-for-ipm-module

主题中讨论的其他器件:SN74LS04ISO7760

您好!
   TI 是否具有用于 IPM 模块的 Isodriver? 它需要 IPM 模块(Infineon、Mitsubishi)的逆变器信号。 ISO5852与之类似、但输出驱动信号是非反相器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Che yi Su、

    感谢您使用 E2E 论坛并关注 TI 器件。

    我们目前没有可用于直接驱动 IPM 的具有反相输出的隔离器。 或者、也可以使用 ISO7760等数字隔离器以及 SN74LS04等六路逆变器来实现此功能。 谢谢、请告诉我这是否符合您的要求。


    此致、
    Koteshwar Rao