This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:与 TX 兼容的外形尺寸替代引脚布局?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708636/am26c32-alternative-pin-layout-to-be-foot-print-compatible-with-tx

器件型号:AM26C32

尊敬的团队:

我们的客户打算构建可用作 TX 或 RX 板的模块化 PCB。 为此、他们想知道是否有一个具有相同引脚布局的 RX、如 TX。

示例:AM26C32具有
1 - 1A 输入
2 - 1Y 输出
3 - 1Z 输出

类似的 TX 具有:

1 - 1B 输入
2 - 1A 输入
3 - 1Y 输出

是否存在具有以下特性的 TX 器件:

1 - 1Y 输出
2 - 1_输入
3- 1_输入

谢谢、致以诚挚的问候
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Martin、
    遗憾的是、所有四路接收器在1/2/3上都具有相同的引脚输出。 请告诉我是否可以通过其他方式提供帮助。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao、
    感谢您的回答。 如果我们有另一个问题和内容选择、我会随时向您发布。
    此致
    Martin