This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1:DS90UB953/954/964

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2941, DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704470/ds90ub953-q1-ds90ub953-954-964

器件型号:DS90UB953-Q1
主题中讨论的其他器件:LM2941DS90UB960-Q1

尊敬的 TI 专家:

我现在使用的是 DA90UB953 + DS90UB954/DS90UB964、当我长时间进行测试时、它们将是帧丢弃、而使用951+964时、帧丢失更像是953+954

在汽车上采集图像时、帧丢失情况更为频繁~

~值指 EVM Δ I

2、无论使用同步时钟还是异步时钟、在长时间测试时、我都会遇到帧丢失的情况~使用异步时钟配置 IIC 总线时、有时它不响应。

3、POC 流程使用 LM2941、与 EVM μ~相同

我想知道我是否需要更改 RC 值来解决问题? 您能给我一些关于 RC 值的建议吗?

如果我想检查眼图,我应该购买什么设备?您能提供版本吗?

期待您的回复、非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    首先、不建议将 UB953与 UB964链接。 如果 UB953和 UB954之间的链路存在帧丢失、请检查 UB954中的 LOCK 引脚、它是否切换?
    如果是、请检查:
    POC 网络、它是否遵循 TI 的设计指南行、以 d/s 为单位 包括电感器选择、布局等
    2.电缆/连接器? 是否有资格遵循 ub954 d/s 请求?
    在 UB954 CMLOUT 中进行眼图测试,由于数据速率为4Gbps,因此您可以使用具有抖动分析模块的>10GHz 带宽示波器。 TEK 是首选。


    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    非常感谢您的快速回复~

    另一个问题是、我能否知道 DS90UB960-Q1数据表何时向客户公开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将于下周在 TI 网站上发布。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好消息,非常感谢~~~!!!!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我可以使用 DS90UB953 + DS90UB960~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    我在 TI 网站上发现 DS90UB960-Q1的数据表尚未完全发布~
    我可以获得完整的数据表吗?