This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C383:24 RGB 到 LVDS 转换器

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90C383, DS90C383B, DS90CR285, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708360/ds90c383-24-rgb-to-lvds-converter

器件型号:DS90C383
主题中讨论的其他器件:DS90CR285SN65LVDS93A

DS90C383的状态为 NRND

但我没有找到工作温度为-40°c 至+85°c 的替代方案

我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否考虑过具有较高 PCLK 频率的类似器件、例如处于生产状态的 DS90C383B?

    您可以在此处搜索产品并比较功能:
    www.ti.com/.../compare
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。
    但 DS90C383B 具有评级目录    

    我的 MCU 具有24位 RGB、但我需要连接到它的 LVDS 显示屏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有任何频率要求? DS90CR285 (20至66MHz)或 SN65LVDS93A (10至135MHz)可提供工作温度范围为-40至85C 的理想替代器件。

    此致、
    I.K.