This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] GD75232:TX 侧干扰

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708761/gd75232-tx-side-glitch

器件型号:GD75232

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们发现 TX 侧输出在开启/关闭系统时存在干扰、  

您能否帮助检查一下是因为电压电平转换?  

顺便说一下、接口和 SIO 之间的 TX、即下面的开启/关闭波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng、

    首先、请遵循数据表中建议的上电顺序。 您在上电/断电期间显示的波形与器件的正常行为类似。 您可以参阅此帖子 e2e.ti.com/.../609497 以了解相关讨论。 基本上、在转换期间、在短时间内内部电路的状态会受到破坏、这使得 TX 输出跟随 Vdd。 请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、
    Hao