This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 不支持 EEPROM 转储文件大小错误和16KB EEPROM

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705680/eeprom-dump-file-size-bug-and-16-kb-eeprom-not-supported

器件型号:TUSB3410

1 TUSB3410 EEPROM 刻录机转储的 EEPROM .bin 文件大小不正确。 例如、当您选择2KB 时、.bin 文件大小为2000字节、而不是2048字节。

2不支持16KB EEPROM。

****我的 TUSB3410 EEPROM 刻录机是从 TI 新下载的版本2.2.0.0,但它缺少 TI 员工版本的一些功能。  我想知道如何获得一个更新的版本。 ****

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我没有编写此软件、但会尝试为您研究此软件、因为 TI 不再雇用原始开发人员。 由于我不熟悉此规范、因此需要一些时间、我必须围绕我的其他职责安排此规范。

    EEPROM 大小是千位还是千字节? 小写"b"通常表示位、因此如果它应该是字节、这似乎是错误的。 ("KB"而不是"KB")。

    软件当前将 kilo 定义为1000、因此如果您选择2KB、您将得到2000。 代码中以这种方式定义了所有大小。 如果我们用二进制(千字节)来讨论千欧、我认为应该是1024。

    我将在下一个版本中添加16KB 支持。

    TI 员工职能部门不供公众使用。 为什么需要更改 EEPROM 页写入大小? 我认为默认大小为64字节。  您能否提供 EEPROM 数据表?