This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:关于 DP83822I 中的 RGMII 模式自举引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83822I, AM4376

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708203/dp83822i-about-rgmii-mode-strap-pin-in-dp83822i

器件型号:DP83822I
主题中讨论的其他器件: AM4376

您好!

我使用 DP83822I 和 AM4376在 RGMII 模式下进行通信。

当我将 RX_ER 设置为模式3时、RGMII_EN 设置为1。 但在该模式下、没有 TX_CLK、当我将 RX_ER 设置为模式4时、RGMII_EN 设置为0、则存在 TX_CLK。 为什么呢? 对于 PHY、我还应该配置什么? DP83822I 数据表是否存在问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    不过、这是正确的行为。
    在 RGMII 运行时、TX_CLK 不应输出。
    在 RGMII 操作中、只有 RX_CLK 由 PHY 输出。
    请参阅 DP83822I 数据表中有关 RGMII 的部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pimentel:
    感谢您的信息。
    在 RGMII 操作中、TX_CLK 从 MAC 输出。
    那么、RGMII 操作中的 TX_CLK 何时输出时钟信号? 这是否与 CPU 中的软件相关(我们尚未下载软件)?
    再次感谢您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pimentel:
    另一个问题是、DP83822与 AM4376通信时的工作模式是什么? 强制模式还是通告模式? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    CPU 将在其固件允许时输出 TX_CLK。
    我不确定 CPU 的配置是什么。 我建议联系 CPU 小组来了解这方面的时序。

    您是指使用连接到 AM4376的另一个 PHY 进行强制广播吗? 您能给我展示一下这个连接的方框图吗?
    PHY 可以在 MDI (电缆接口)上以强制或广播模式与另一个 PHY 通信。
    xMII 上没有强制或广播模式(MII、RMII 或 RGMII)。