This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0307:无输入故障?

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH0307
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708586/lmh0307-fault-w-no-input

器件型号:LMH0307

您好!

LMH0307是否需要一个有效的 SDI 输入信号来检测一个终止故障条件?  如果没有 SDI 信号、我们能否检测到终端故障?

此致、
Ryan B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    LMH0307不知道传入的数据模式是 SDI 还是非 SDI 模式-模式对角。 在75欧姆电缆驱动器电气接口上、它与 SDI 或 SMPTE 兼容。

    此外、LMH0307还可以检测终端故障、即使我们不使用 SMPTE 或 SDI 数据模式也是如此。 但是、请注意、必须有一个100欧姆输入的信号、否则器件无法在没有输入时检测终端故障。

    此致、Nasser