This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:I2C 总线存根过长

Guru**** 2935310 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708188/tca9617a-i2c-bus-stub-too-long

器件型号:TCA9617A
主题中讨论的其他器件:TCA9509

目前、我们的 I2C 总线/PMBus (BMC 和 PSU 之间)存在"主设备异常停止/启动"问题、 有时无法读取某些 PSU 总线信息。 我们将四个 BMC 连接到 PSU、然后 I2C 总线存根很长、  当时钟从低电平状态上升到高电平状态时、I2C 时钟波形会下降。 现在我想减少残桩以减少反射、我尝试了9617A、看起来不是很好、可以使用任何其他芯片来减少残桩(完全切断 I2C 总线)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您所看到问题的范围截图?

    您使用的 Vcc 范围是多少?

    最大时钟频率是多少?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、我刚才调试了问题是由四个 PCA9617A 端口 B 连接在一起引起的。 对于 TI 芯片、两个芯片端口 B 可以连接在一起吗? 还是被禁止?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    "TI 芯片如何将两个芯片端口 B 连接在一起? 还是被禁止?"

    -这是禁止的。 我们确实有一个器件在 A 上而非 B 上具有"偏移"侧(TCA9509)、但请记住、该器件希望 VccB 至少比 VccA 高1V。 它还不需要在一侧上拉。 该器件唯一的另一个优点是它仅支持高达400kHz 的频率。 (您的器件支持1MHz)。

    谢谢、

    -Bobby