This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:PC 可以检测到连接的 USB OTG 客户端、但启动批量传输时失败(使用 TS3USB221)、然后连接停止。

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708106/ts3usb221-pc-can-detect-usb-otg-client-attached-but-it-failed-when-starting-the-bulk-transaction-use-ts3usb221-and-then-connection-stopped

器件型号:TS3USB221

你(们)好,先生  

在连接 USB OTG 主机/客户端和两个器件之间的 TS3USB221之后、CH1将连接到 PC、而 CH2将连接到 USB 器件。 硬件配置设置为 CH1时(M2PWR_ON=LOW)。

PC 可以检测到连接的 USB OTG 客户端,但启动批量传输时失败(使用 TS3USB221),然后连接停止。

但是 、如果客户移除 了 TS3USB221 并直接将 PIN8短接至引脚1/引脚7至引脚2。 那么它可以正常工作。  

您可以向我们提供一些建议吗?

                         令人很烦

e2e.ti.com/.../TS3USB221.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    信号 M2PWR_ON 是否来自开漏输出?