This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927QEVM:DS90UB927QEVM 会干扰 GPS 信号

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UB927QEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707776/ds90ub927qevm-ds90ub927qevm-interfere-with-gps-signal

器件型号:DS90UB927QEVM

您好!

我需要您关于 DS90UB927QEVM 干扰 GPS 信号问题的建议。

我使用靠近 GPS 接收器器件的 DS90UB927QEVM、然后找到 DS90UB927QEVM 以干扰 GPS 信号、如下所示。

请问您有什么建议可以解决这个问题?

谢谢。

插入 USB 电缆。

拔下 USB 电缆

此致、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    有什么影响? 哪个带宽存在此问题?
    基本上、接地/滤波/屏蔽是解决 EMC 问题的基本技能。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、
    我只是在使用 DS90UB927QEVM 时进行测试、并使其接近 GPS 接收效果。
    我发现仅将 USB 电源插入 EVM 板、GPS 信号将消失、即使距离30cm、也会出现同样的情况。
    DS90UB927QEVM 不进行任何认证、例如 FCC/CE、对吧?
    我无法使用 EVM 进行任何仿真验证?
    谢谢。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    此问题意味着 TI EVM 板 DS90UB927具有强烈的 EMI 干扰、这会导致 GPS 频带(约1.5GHz)通信更差。 TI 蛤蜊 DS90UB927的数据表中具有低 EMI、这将使工程师对该测试结果感到困惑。 其影响是:在还配备了 GPS 的系统中设计 DS90UB927时、需要采取某种方法来防止此类 EMI 问题。

    请提供有关如何改善 DS90UB9267EVB 上 EMI 的指南。 这会更有帮助。 谢谢。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex、
    EMI 是一个设计问题、即系统级问题。 在您的应用中、您应该尝试消除 EMI/EMC 的影响。
    关于 UB927EVM 电路板、该设计用于性能评估。 此外、根据标准 EMI/EMC 测试指南、TI 的 EVM 板还通过了第三方的 EMI/EMC 测试、但测试条件遵循汽车级、例如电源来自12V 电池而不是 USB。 您知道、电源应该具有较大的传导发射。
    对于 TI 声称的低 EMI、请注意、I/f 基于专为低 EMI 而设计的 LVDS、这与您的情况不同。 在您的情况下、如果 EMI/EMC 无法满足您的需求、您应该具有良好的接地、滤波和屏蔽性能。 EMI 源可能来自传导或辐射发射。


    此致、
    Steven