This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001EVM 可在 PC 的特定 PCIe 插槽上识别。#39;t

Guru**** 2930960 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001EVM, XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708153/xio2001-xio2001evm-can-t-be-recognized-at-specific-pcie-slot-of-pc

器件型号:XIO2001

我们的客户有关于 XIO2001EVM 的问题。
我为客户发布问题:

当 XIO2001EVM 插入戴尔 PC 的 PCIe SLOT4时、它被识别并 处于工作状态。 。
但当它插入同一台 PC 的插槽2时、无法识别它。
(如果是这两种情况、则在 SLOT3中插入另一个 XIO2001板。)

我能不能认为在电脑的软件或插槽中有这种原因?


提前感谢您。

此致、
Takishin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takishin-San、

    PC 插槽/软件似乎有问题。 他们可以使用不同的 XIO2001器件吗?

    此致、
    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 I.K.:

    感谢你的答复。

    是的。 他们试用了 XIO2001评估板。
    这也是相同的行为。

    XIO2001的行为不依赖于 PCIe 的某些插槽、对吧?

    此致、
    Takishin