This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:最大连续相同数字(CID)规格

Guru**** 2964920 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708120/ds125df410-maximum-consecutive-identical-digits-cid-specification

器件型号:DS125DF410

大家好、

我的客户想要知道最大连续相同数字(CID)规格
DS1xxDF/RT410系列的说明。

请告诉我。

此致、
富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fumio-San:

    DS125DF410采用 PRBS 模式进行特性描述、例如 PRBS7至 PRBS31。 您能否告诉我们您的客户感兴趣的确切数据模式? 此外、什么是应用?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser - San、

    感谢您的快速回复。
    该应用是 MIPI Alliance 的 C-PHY Rx。

    此致、
    富米奥·纳卡诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Fumio-San:

    您能否告诉我该客户计划如何将 DS125DF410用于此应用? 如果您愿意、请向我发送详细信息、以下是我的电子邮件地址:nasser.mohammadi@ti.com。

    此致、Nasser