This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:与 Windows 10兼容

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705796/tusb9261-compatibility-with-windows-10

器件型号:TUSB9261

您好!

我有一位客户遇到 Windows 10和 TUSB9261的问题。 我们可以做些什么来使我们的产品在 Windows 10上正常工作? 是否有可用的驱动程序,或者我们是否需要使用另一个 USB 转 SATA 芯片设计新产品,使其在 Win 10下工作? (如果是,新部件是什么?)

谢谢、

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    问题是什么? TUSB9261应使用标准 USB 海量存储驱动程序。

    此致、
    JMMN