This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:无需眼图扫描工具即可进行眼图监控->是否有任何可提高眼图质量的选项?

Guru**** 2931500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708251/tmds181-eye-monitoring-without-eye-scan-tool---any-option-to-improve-eye-quality

器件型号:TMDS181

大家好、

感谢您提供 EyeScan 工具的源代码。 客户能够构建自己的眼图监控工具。 他们希望提高在工具中获得的眼图质量。

您能帮助我们回答他们关于源代码的问题吗?

Q1)。 眼图监控功能使用数据表中未介绍的寄存器。 是否可以共享与眼图监控功能相关或与图示眼图模式有效的信息?

Q2)。 是否有任何方法可以通过更改某些寄存器设置来提高眼图质量? 它们可以允许更长的时间来生成眼图。

Q3)。 是否可以更改 Y 轴分辨率? 如果可以、您能否与我们分享哪个注册以及如何更改?

问题4)。 如果有任何其他方法可以获得更高质量的眼图、请告知我们。

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai、

    我已通过直接邮件回复您、请在此处回复。 谢谢!

    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN-SAN、您好!

    感谢您的支持。

    Kawai