This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306作为控制 I2C 接口分辨率的开关

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708418/pca9306-pca9306-as-a-switch-to-control-the-resolution-of-the-i2c-interface

器件型号:PCA9306

你好。

  如果图8中 PCA9306的 DS 中的 VDPU 将为1.8V、这是正确的吗?

我需要使用 PCA9306作为开关、以1.8V 的电源电压控制 I2C 接口的分辨率。

我需要 I2C 接口的分辨率来解决 I2C 总线主机初始状态不正确的问题。

我将提供3.3V 使能信号。

我不需要分离线路容量。

 

那么、它更正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    在这两个图中、您遇到的问题是使能信号为3.3V。 如果您将使能信号更改为1.8V、这将起作用。


    谢谢、
    -Bobby