This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:使用 FTDI232H 和 eyescan 工具

Guru**** 2767325 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708485/sn65dp159-using-ftdi232h-and-eyescan-tool

器件型号:SN65DP159
主题中讨论的其他器件: TUSB3410

DP159支持、

使用 SN65DP159、客户能否将 FTDI232H 与 TI Eyescan 工具一起使用、而不是使用 TUSB3410?

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、

    不可能、该实用程序是专门为 TUSB3410编写的。

    此致、
    JMMN