This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS388A:基本问题:未使用的引脚

Guru**** 2871320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708066/sn65lvds388a-basic-question-unused-pin

器件型号:SN65LVDS388A

您好!

让我问一个有关如何处理"未使用的输入引脚"的基本问题。

我的客户计划不使用"C2A/C2B"(将使用 C1A/C1B)和"D1/D2"对。

这些未使用的输入引脚、是否可以将它们保持为"开路"、对吧?

感谢您的支持。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takumi San、您好、

    如果未使用差分输入、则可以将其保持断开状态、因为该器件具有开路失效防护功能、可在输入保持开路时将输出置于有效状态。 有关更多详细信息、请参阅数据表的第10.3.2节。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、I..Anyiam-San、

    非常感谢您的回复!

    我明白了。

    此致、