请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:PCI1520 Thread 中讨论的其他器件:XIO2001、
您好!
我在 PCI1520 cardbus 控制器前面有一个 XIO2001 PCIe 转 PCI 桥接器。 插入卡后、Windows 设备管理器报告代码12 -资源不足。 想知道使用此配置正确分配 I/O 空间是否需要特殊的寄存器写入、或者中断报告是否需要特殊的寄存器写入。
谢谢、
Steve
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.