This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI1520:代码12,Windows 设备管理器中的资源管理问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: XIO2001, PCI1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708444/pci1520-code-12-resource-management-issue-in-windows-device-manager

部件号:PCI1520
Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

您好!

我在 PCI1520 cardbus 控制器前面有一个 XIO2001 PCIe 转 PCI 桥接器。  插入卡后、Windows 设备管理器报告代码12 -资源不足。  想知道使用此配置正确分配 I/O 空间是否需要特殊的寄存器写入、或者中断报告是否需要特殊的寄存器写入。

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven、

    XIO2001 EVM 指南的第3.2节介绍了代码12问题: www.ti.com/.../scpu031b.pdf

    您似乎只需要禁用系统上的其他设备之一。 遗憾的是、我不知道任何用于分配 I/O 空间的特殊寄存器写入。

    此致、
    I.K.