This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:应用程序不能正常工作

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707295/ds80pci402-application-doesn-t-work

器件型号:DS80PCI402

我已经为 M.2 SSD 使用 DS80PCI402设计了扩展器板。

并使用 DS80PCI402的引脚模式。 问题是、它始终工作正常。

一开始,我怀疑有布局错误,所以我使用备用板,然后用跳线连接 TX 和 RX,可以正常工作。 这意味着布局可能不是导致这种情况发生的根本原因。(跳线 引脚1连接到引脚45、PIN2连接到引脚44 、引脚10连接到引脚35、引脚11连接到引脚36)

是否有任何问题会导致此类问题? 设置或捆绑值?

e2e.ti.com/.../AMT18033_2D00_0710.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有发现任何问题。 您是否已将 EQ 设置为最小值并将 DEM 设置为0dB?
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,我也尝试了 EQ、DEM 的几个设置。 是否可能、因为另一侧没有交流电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能更具体地说"不能始终工作"吗?
    这些器件确实需要交流耦合。 对于 PCIe、交流耦合通常与 PCIe TX 位于同一 PCB 上。
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用方案是 PC 主机和 M.2 SSD 之间的扩展器、因此它不会像其他应用那样变得更长。几乎小于5英寸。
    连接 PC -> Extender -> M.2时、PC 主机无法正确检测到它。 我尝试测量 Tx 和 Rx 信号、它将以很小的脉冲达到高电平。 这似乎意味着无法在 Rx 或 Tx 上正确启动。
    当您说器件确实需要交流耦合时、这是否意味着两侧都需要添加交流耦合电容而不是仅一侧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Casper、

    是的、DS80PCI402与所有 PCIe Tx 和 Rx 连接之间需要有交流耦合。
    RXDET 引脚应该悬空(我认为已经浮动了、但需要确保)

    此致、
    Lee