This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:滤波器选择- TUSB4041I

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708441/tusb4041i-filter-selection---tusb4041i

器件型号:TUSB4041I

您会选择与 TUSB4041I 搭配使用的滤波器。  最大电流为500mA、高速 USB (480Mbps)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    您正在寻找哪种滤波器?  

    谢谢、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    共模滤波器-查找 ACM2012-900-2P-T002的替代产品、因为它的最大电流为400mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们过去使用过 Murata DLW21H 系列、但您上面提到的器件应该是可以接受的。 共模扼流圈将位于信号线路上、而不是提供500mA 电流的 VBUS 线路上。

    此致、
    JMMN