This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1EVM:使用 ALP 通过解串器配置摄像头传感器寄存器

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707875/ds90ub954-q1evm-configure-camera-sensor-register-through-deserializer-using-alp

器件型号:DS90UB954-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:ALP

目前、我们正在进行以下设置:

AR0220摄像机<->953串行器<-> FAKRA 电缆<-> 954 解串器*<-> MIPI 适配器*<-> S32V234 EVB2

需要以下方面的建议:

1) 1)是否可以通过解串器读取远程传感器寄存器值?
2) 2)是否有显示远程传感器寄存器状态的串行器寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aditya、
    这与您刚才创建的另一个线程是否相关?
    e2e.ti.com/.../707521
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aditya、

    如果您知道要读取的寄存器、则可以通过"Scripting"选项卡读取远程传感器寄存器值。 只需确保初始化传感器、I2C 地址应自动弹出 SlaveID (0x5D)。 如果您有多个具有相同地址的摄像机、您还可以对 SlaveAlias (0x65...)进行编程 因此您可以区分不同的摄像机。
    没有寄存器可以显示远程传感器寄存器的状态。 您只需从"Scripting"选项卡中与传感器进行通信、并确定要从中读取的寄存器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sally、

    是否甚至可以通过 ALP 工具或 Aardwark 读取连接到串行器的远程传感器的16位寄存器。 我对此有疑问、因为我阅读了一些主题、其中提到 ALP 工具无法读取远程传感器的任何16位寄存器。 我所指的链接是 https://e2e.ti.com/support/interface/high_speed_interface/f/138/t/637750?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DS90UB954

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aditya、  

    你是对的。 无法通过 ALP 读取16位寄存器。 如果要读取该大小的寄存器、则需要使用另一个程序。  

    谢谢、  
    Sally