请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB954-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:ALP
目前、我们正在进行以下设置:
AR0220摄像机<->953串行器<-> FAKRA 电缆<-> 954 解串器*<-> MIPI 适配器*<-> S32V234 EVB2
需要以下方面的建议:
1) 1)是否可以通过解串器读取远程传感器寄存器值?
2) 2)是否有显示远程传感器寄存器状态的串行器寄存器?