This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:无法配置10Mbps 速度与放大器;使用自举引脚实现全双工

Guru**** 2928320 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708097/dp83848i-not-able-to-configure-10mbps-speed-full-duplex-using-strap-pins

器件型号:DP83848I

我已通过2.2k 电阻器将 AN_EN 和 AN1接地、并将 AN0开路、将 DP83848 PHY 配置为自动协商禁用、全双工、10Mbps 模式。 我正在 读取基本模式控制寄存器(BMCR)寄存器上的0x0100。 我同时在 基本模式状态寄存器(BMSR)上读取0x7849。 BMSR 寄存器用于指示 PHY 配置为100Mbps 和自动协商。 PHY 未配置自举设置。 这种差异的原因可能是什么? 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    如果强制寄存器0x0到0x0100、则它已针对10Mbps 全双工进行了正确配置。
    寄存器0x1是静态寄存器。 这不会改变。
    PHY 工作正常。