This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75176A:SN75176A 传输距离

Guru**** 2885180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708164/sn75176a-sn75176a-transmission-distance

器件型号:SN75176A

您好!

我想知道该器件的最大传输距离信息。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lenna、

    数据表将该器件的特性描述为在100英尺 CAT5电缆上以5Mbps 速率运行、两端端端端端接120 Ω。 可使用的最大长度受接收器抖动的限制、抖动取决于传输的数据速率和电缆类型。

    您计划使用哪种类型的电缆、您计划采用哪种数据速率?

    此致、
    Eric