This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:SN75DP130 DP 信道交换

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/708278/sn75dp130-sn75dp130-dp-lane-swap

器件型号:SN75DP130

你(们)好

      我对 DP130有一些要求。

1:是否可以将 +/-交换至-/+?

2:是否可以将通道1切换为通道2?  

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以交换通道的极性、但必须与输入和输出的极性保持一致。 这意味着如果 DP_Lane0_+进入通道_0-然后输出通道_ 0-必须进入 DP_Lane0_+。

    您可以交换通道1和通道2、但必须手动启用器件的所有通道、而不是让 DP130检测要打开的通道。