This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100KR800:用于禁用输出驱动器的 RESET 引脚

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100KR800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/707965/ds100kr800-reset-pin-to-disable-output-drivers

器件型号:DS100KR800

你好

我有一个器件在10G 速率下运行、在未通电时不允许其输入端出现信号。 为了防止信号到达未上电的 RX 引脚、我正在寻找一个10Gbps 可态缓冲器、中继器或转接驱动器器件。 我正在考虑 将 DS100KR800用于此应用。 输出三态需要由引脚控制、而不是由 SMBus 控制、因此无法使用 PDWN 通道寄存器。 我想知道复位引脚是否会提供所需的行为。 将 RESET 置为有效是否会将中继器输出置为三态?

此致

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    是的、PDWN 引脚将关断输出并使其静音。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    只需明确一点- DS100KR800没有 PDWN 引脚、它有一个复位引脚。 您能否确认将 RESET 引脚置为有效将关闭输出并使输出静音? 您能否确认在复位被置为有效时驱动输入引脚是安全的。

    谢谢你
    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、RESET 引脚将使输出静音。

    此致、

    Lee